This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:传感器的线圈形状

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626088/lmp91300-coil-shape-of-the-sensor

器件型号:LMP91300

您好!  

我有一个20x44mm 的区域 、在这里我必须检测距离为5mm 的目标。

我遇到的问题是、当目标出现时、它将覆盖该区域的40%、但由于振动无法知道位置。 我的意思是目标可能位于检测区域的任何位置。

在这种情况下、您建议使用哪种线圈形状?

-Racetrack 螺旋线圈。 (20x44毫米)

-矩形线圈。  (20x44毫米)

-由同一 LMP91300驱动的2个串联圆形线圈。  (2 x 19毫米直径)

-由不同 LMP91300驱动的2个圆形线圈。 我想很难让它们在不同的频率下工作、以避免传感器之间的干扰(我必须在800kHz 以下工作)。 您是否了解有关传感器之间频率间隙的任何经验法则以避免干扰。 此外、我认为线圈之间可能会有一个"盲点"。  

还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常、当目标覆盖线圈不到100%时、我们会看到灵敏度降低。 有关此效应的更多信息、请参阅以下博文: e2e.ti.com/.../inductive-sensing-target-size-matters
    如果您将该区域拆分为2个由2个 LMP91300器件驱动的线圈、则可以进行此操作、但您需要在它们之间至少进行1个线圈直径的分离、或者交替驱动它们、这样两个线圈不会同时导通以避免干扰。 另一种方法是在大于10%的不同频率下操作它们。 您可能会看到、在如此低的频率下运行以利用目标设计应用手册中概述的 Rp 漂移、然后具有2个不同的基频可能会导致不同的频率漂移。 如果您能够在温度下校准两个器件、则这可能是正常的。 如果您决定走这条路、我只想指出这一点。
    此致、
    Luke