请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 您好!
我的客户在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\spi\test\common\test_common.c 中找到 Test_spiSlaveWithPC () 测试代码似乎是通过 SPI (通过 FTDI)与 PC 通信。
是否有任何 PC 测试代码可用于此测试模式?
此测试的硬件是什么? 然后、EVM+DevPack 将两条 USB 电缆连接到 PC?