This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:mmWave SDK 1.0:SPI 测试中的 TEST_spiSlaveWithPC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625546/iwr1443-mmwave-sdk-1-0-test_spislavewithpc-in-spi-test

器件型号:IWR1443

您好!

我的客户在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\spi\test\common\test_common.c 中找到 Test_spiSlaveWithPC () 测试代码似乎是通过 SPI (通过 FTDI)与 PC 通信。

是否有任何 PC 测试代码可用于此测试模式?

此测试的硬件是什么? 然后、EVM+DevPack 将两条 USB 电缆连接到 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    >是否有任何 PC 测试代码可用于此测试模式?

    据我所知、毫米波 SDK 中未提供可执行 SPI 服务并在 PC 上运行的 PC 代码。 我将通过电子邮件向您发送 SPI 驱动程序作者的姓名。


    >此测试的硬件是什么? 然后、EVM+DevPack 将两条 USB 电缆连接到 PC?

    是的、SPI 引脚连接到60引脚接头和20引脚 Launchpad 连接器。 我使用20引脚 Launchpad 连接器将 SPI 与匹配的 MSP432配合使用。 但60引脚接头将连接到开发包、然后从此处连接到 USB 到 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    还有其他问题吗? 如果没有、让我们关闭它。

    谢谢、Dave