请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006
大家好、
客户希望使用 TMP006或 TMP007测量铜线温度。
他的申请如下:
铜线 位于铝板上。 铝板的温度约为80°C
铜线的直径为0.1mm。 现在、客户只需要测量 铜线温度。
客户 的测量结果是 TMP006或 TMP007器件 与铝板之间的距离为10cm、
TMP006或 TMP007器 件仍然可以测量铝板温度并忽略铜线温度。
是否可以更改 FoV、A1和其他 参数以仅测量0.1mm 直径 的铜线温度?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师