This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006:TMP006或 TMP007解决方案

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625522/tmp006-tmp006-or-tmp007-qeustion

器件型号:TMP006

大家好、

客户希望使用 TMP006或 TMP007测量铜线温度。

他的申请如下:

 铜线 位于铝板上。  铝板的温度约为80°C

 铜线的直径为0.1mm。 现在、客户只需要测量 铜线温度。

客户 的测量结果是 TMP006或 TMP007器件 与铝板之间的距离为10cm、

 TMP006或 TMP007器    件仍然可以测量铝板温度并忽略铜线温度。

是否可以更改 FoV、A1和其他 参数以仅测量0.1mm 直径 的铜线温度?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP006和 TMP007现为 NRND (不推荐在新型设计中采用)。 因此、我们不会为客户提供新设计支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢你的帮助。 如果客户不使用 TMP006和 TMP007、我发现我们没有红外温度

    传感器。 根据客户的要求、TMP006和 TMP007是否可以实现此功能?