This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波演示的最大对象数和 xyz 的 Q 格式

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624965/iwr1443-max-numbers-of-objects-of-the-mmwave-demo-and-q-format-of-xyz

器件型号:IWR1443

大家好、

毫米波演示的源代码将检测到的最大对象数定义为100 (data_path.h:64 #define MMW_MAX_obj_out 100)。

当杂乱的场景中包含100多个物体时、雷达子系统使用哪种逻辑来选择100个物体? 它们是否从第一个范围单元直到达到100个单元? 它们是 CFAR 函数所见的100个最高峰值吗? 其他?

一个附带的问题是所检测物体的 xyz 坐标的 Q 格式。 已发布数据格式文档(链接)的第5页介绍了定义用于 xyz 的 Q 格式的4字节描述符。 描述符本身的格式是什么? 例如、0x0008_0a0c 的说明是否对应于格式分别为 Q8、Q10和 Q12的 xyz?

谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    我们已联系软件团队获取此信息。 我会在听到回声时向您更新。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    CFAR 沿大小为 RxD 的检测矩阵的距离箱运行、其中 R 是距离箱数、D 是多普勒箱数。 列0至 D-1对应于多普勒指数0、1、...、D/2-1、-D/2、-D/2+1、...。 CFAR 从左到右扫描"活动"列、并将检测到的点存储在大小为2K 点的临时阵列中。 然后、峰分组会选择合格的峰并将其存储到大小为100的最终数组中、直到填满。 此外、如果有足够的空间、AoA 还可以向最终数组添加其他点。 因此、没有算法支持更高的峰值或更低的速度等 如果有足够的存储器、用户可以调制代码并增加#define constant MMW_MAX_OBJ_OUT、然后重新编译代码。

    描述符是一个包含检测点数量(uint16)和 Q 格式(uint16)的结构。 Doxygen 文档中应存在指向结构定义的超链接。 在您的示例中、格式应为8、检测到的对象数量应为80c。

    此致、

    Adrian