This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243升压连接到 TDA EVM

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623967/awr1243boost-awr1243-boost-connection-to-tda-evm

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243TDA2

客户 希望开始评估我们的雷达、并要求使用具有 LVDS 接口(DS90UB953)的 AWR1243 EVM。

他们只找到了一个具有 USB 连接的 EVM。 我想他想将 EVM 连接到他的 TDA2/3平台。

 

 是否有通过 CSI 将 EVM 连接到现有 TDA 板的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1243BOOST 为板载连接器提供高速接口端口 CSI2和 LVDS。

    它们可用于将数据传输到功能强大的接收设备。

    毫米波 SDK 包括"采集演示"示例、使器件能够通过该端口发送雷达 ADC 数据。

    使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集》中显示了 LVDS 数据采集的示例

    您可以使用与支持 CSI 的器件配对的相同软件通过 CSI 接口接收雷达 ADC 数据。

    希望这会有所帮助。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此主题没有进一步的疑问,我们将关闭此 e2e 帖子。

    -Raghu