请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1243、 TDA2、
客户 希望开始评估我们的雷达、并要求使用具有 LVDS 接口(DS90UB953)的 AWR1243 EVM。
他们只找到了一个具有 USB 连接的 EVM。 我想他想将 EVM 连接到他的 TDA2/3平台。
是否有通过 CSI 将 EVM 连接到现有 TDA 板的选项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户 希望开始评估我们的雷达、并要求使用具有 LVDS 接口(DS90UB953)的 AWR1243 EVM。
他们只找到了一个具有 USB 连接的 EVM。 我想他想将 EVM 连接到他的 TDA2/3平台。
是否有通过 CSI 将 EVM 连接到现有 TDA 板的选项?
您好!
AWR1243BOOST 为板载连接器提供高速接口端口 CSI2和 LVDS。
它们可用于将数据传输到功能强大的接收设备。
毫米波 SDK 包括"采集演示"示例、使器件能够通过该端口发送雷达 ADC 数据。
《 使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集》中显示了 LVDS 数据采集的示例
您可以使用与支持 CSI 的器件配对的相同软件通过 CSI 接口接收雷达 ADC 数据。
希望这会有所帮助。 如果您有其他问题、请告知我们。
谢谢、
Vaibhav