请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116 主题中讨论的其他器件: TIDA-00824、 LMT70
尊敬的技术支持团队:
您是否有使用 TMP116的皮肤温度介绍结果?
我想(FPC 的柔性印刷电路)。
TMP116可测量封装背面的温度、因此材料的导热性应较高并与皮肤隔离。
如果您有一个设计示例、请告诉我。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的技术支持团队:
您是否有使用 TMP116的皮肤温度介绍结果?
我想(FPC 的柔性印刷电路)。
TMP116可测量封装背面的温度、因此材料的导热性应较高并与皮肤隔离。
如果您有一个设计示例、请告诉我。
此致、
TTD
您好、Aaron、
一般而言、我认为由于热阻较低、金属更适合测量皮肤温度、但外壳成本较高。
是否可以使用聚碳酸酯来加强?
我们是否应该使用金属进行皮肤温度测量?
TIDA-00824使用具有以下外壳的 LMT70。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduay7/tiduay7.pdf
此致、
TTD