This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:皮肤温度的引入结果

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TIDA-00824, TMP116EVM, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624554/tmp116-introduction-results-for-skin-temperature

器件型号:TMP116
主题中讨论的其他器件: TIDA-00824LMT70

尊敬的技术支持团队:

 您是否有使用 TMP116的皮肤温度介绍结果?

 我想(FPC 的柔性印刷电路)。

TMP116可测量封装背面的温度、因此材料的导热性应较高并与皮肤隔离。

如果您有一个设计示例、请告诉我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用以下链接参考可穿戴 TI 设计。 此设计不使用 TMP116,而是使用模拟传感器。 但是、实现的概念是相同的。
    www.ti.com/tool/TIDA-00824
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您联系我们进行查询。 我只想澄清一下、采用 WSON 封装的 TMP116通过引脚和散热焊盘感测温度、但主要的热贡献是散热焊盘而不是封装主体(模压混合物)。

    以下是您的指南示例。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢你的答复。
    我可以想象皮肤温度感应。
    我认为 FPC 和硬化剂是非常薄的材料,因此它们可以将皮肤温度传导到 TMP116的散热垫上,对吧?

    顺便说一下,您是否有 TMP116的软件示例?
    TMP116EVM 网站不提供它。
    www.ti.com/.../TMP116EVM

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    一般而言、我认为由于热阻较低、金属更适合测量皮肤温度、但外壳成本较高。

    是否可以使用聚碳酸酯来加强?

    我们是否应该使用金属进行皮肤温度测量?  

    TIDA-00824使用具有以下外壳的 LMT70。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduay7/tiduay7.pdf

    此致、

    TTD