主题中讨论的其他器件:AWR1443、 UNIFLASH、
您好!
在 Uniflash 中选择 AWR1243或 AWR1443烧录 SPI 闪存有何区别?
我有一个 AR1243 ES1.0 EVM、我尝试在 SPI 闪存上烧录 BSS/MSS 二进制文件(DFP 0.6版本)、然后使用 Radar Studio v1.7.4。 我得到的结果低于结果。
1.通过选择 AWR1243使用 Uniflash 刷写 SPI 闪存。 那么、可以在 RADAR Studio 中连接 SPI、但射频加电超时。
1.通过选择 AWR1443使用 Uniflash 刷写 SPI 闪存。 然后、可以在 RADAR Studio 中连接 SPI、但射频加电正常、并在 RADAR Studio 中进行后续配置、一切正常。
因此、我认为在使用 Uniflash 烧录 SPI 闪存时应该有一些区别。 您是否愿意提供建议? 我问这个问题的原因是、客户使用 RADAR Studio 在自己的 AWR1243 ES1.0板上烧录 SPI 闪存、并在使用 RADAR Studio 时遇到射频加电超时问题。