This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:在 Uniflash 中选择 AWR1243或 AWR1443烧录 SPI 闪存时有何区别?

Guru**** 2541640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH, AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623111/awr1243-what-s-the-difference-when-selecting-awr1243-or-awr1443-in-uniflash-to-burn-the-spi-flash

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASH

您好!

在 Uniflash 中选择 AWR1243或 AWR1443烧录 SPI 闪存有何区别?

我有一个 AR1243 ES1.0 EVM、我尝试在 SPI 闪存上烧录 BSS/MSS 二进制文件(DFP 0.6版本)、然后使用 Radar Studio v1.7.4。 我得到的结果低于结果。

1.通过选择 AWR1243使用 Uniflash 刷写 SPI 闪存。 那么、可以在 RADAR Studio 中连接 SPI、但射频加电超时。

1.通过选择 AWR1443使用 Uniflash 刷写 SPI 闪存。 然后、可以在 RADAR Studio 中连接 SPI、但射频加电正常、并在 RADAR Studio 中进行后续配置、一切正常。

因此、我认为在使用 Uniflash 烧录 SPI 闪存时应该有一些区别。 您是否愿意提供建议? 我问这个问题的原因是、客户使用 RADAR Studio 在自己的 AWR1243 ES1.0板上烧录 SPI 闪存、并在使用 RADAR Studio 时遇到射频加电超时问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    在使用 Uniflash 刷写 AWR1243BOOST 时、您还需要选择"ar1xxx_config.bin"($MMWAVE-DFP-INSTALL (0.6)\firmware\)以及 BSS 和 MSS 固件文件。

    但对于 AWR1443、Uniflash 会在内部刷写 ar1xxx_config.bin。

    我们将在未来的 Uniflash 版本的用户指南中提及这一点、或者修改 Uniflash、以便像 AWR1443器件一样刷写 AWR1243的 ar1xxx_config.bin 文件。

    还建议您升级到最新版本的 DFP (0.07.00)进行开发。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    谢谢。 在 Uniflash 中添加 ar1xxx_config.bin 可解决选择 awr1243时出现的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    如果客户使用的是 AWR1443 ES2.0芯片、他们是否应该使用 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\firmware \xwr12xx_memswap.bin 中的配置文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    对于 AWR1443 ES2.0、不需要使用 xwr12xx_memswap.bin、因为 Uniflash 已经为 AWR1443器件刷写此二进制文件。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    AWR1243 ES2.0如何? 客户是否应使用 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\firmware \xwr12xx_memswap.bin 中的配置文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    需要为 AWR1243 ES2.0器件选择 xwr12xx_memswap.bin 以及 MSS 和雷达固件文件。

    -Raghu