This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP435:本地和远程之间的温度

Guru**** 2542620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625048/tmp435-temperature-between-local-and-remote

器件型号:TMP435

我们的客户正在测试 TMP435。

在大多数情况下、本地和远程的温度差异很小、约为35°C

但是、当远程温度上升到100°C 时、本地温度也上升到100°C。 这是正常的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的客户系统图? 远程传感器和本地传感器是独立的测量、但是、如果在放置远程二极管和 TM435 IC (本地传感器)时没有热隔离、它们的测量结果将相同。

    此外、下面的应用手册通常应有助于了解远程控制的 PCB 和系统设计指南。 如果本文档明确介绍了这些主题、请告知我们。
    优化远程二极管温度传感器设计: www.ti.com/.../sboa173.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose:

    感谢您的帮助,应用手册非常有用!

    问题已经解决、这是因为客户的 CPU 在上电后自动更改 TMP435寄存器。 这使得 TMP435从标准模式更改为扩展模式。 因此、相同的温度读数不同。

    再次感谢。

    Marc