请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP435 我们的客户正在测试 TMP435。
在大多数情况下、本地和远程的温度差异很小、约为35°C
但是、当远程温度上升到100°C 时、本地温度也上升到100°C。 这是正常的吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否分享您的客户系统图? 远程传感器和本地传感器是独立的测量、但是、如果在放置远程二极管和 TM435 IC (本地传感器)时没有热隔离、它们的测量结果将相同。
此外、下面的应用手册通常应有助于了解远程控制的 PCB 和系统设计指南。 如果本文档明确介绍了这些主题、请告知我们。
优化远程二极管温度传感器设计: www.ti.com/.../sboa173.pdf
谢谢!