请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好:
我们正在基于 OPT8241和 Voxel SDK 的 ToF 项目中工作、希望修改调制频率(mod_freq1 mod_freq2)、然后对其进行测量。
调制频率范围为10MHz 至100Mhz。
我们如何通过 Voxel SDK 更改调制频率? 是否有用于设置 调制频率的示例代码?
如何通过示波器仪表或软件方法测量调制频率?
此致、
盛华