This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPT8241:调制频率编程和测量

Guru**** 2544690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625357/compiler-opt8241-modulation-frequency-program-and-measure

器件型号:OPT8241

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好:

我们正在基于 OPT8241和 Voxel SDK 的 ToF 项目中工作、希望修改调制频率(mod_freq1 mod_freq2)、然后对其进行测量。

调制频率范围为10MHz 至100Mhz。

我们如何通过 Voxel SDK 更改调制频率? 是否有用于设置 调制频率的示例代码?

如何通过示波器仪表或软件方法测量调制频率?

此致、

盛华