This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AR1642EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR1642BOOST, MMWAVE-SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625047/awr1642boost-ar1642evm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTMMWAVE-SDKUNIFLASH

你(们)好

我使用的是 AR1642EVM。 当我运行毫米波演示可视化工具并将配置发送到毫米波器件时、我只看到"%********* "。 没有发生任何其他情况、也没有图。  硬件连接无问题。 我还通过 PuTTy 检查了 COM3 (UART)和 COM4 (DATA)、似乎来自 COM4的内容正常、并在 COM3的浏览器中打开可视化工具时发出警告。 我已重新安装所有驱动程序和程序(TI_emupack_setup_7.0.48.0_win_32、MMWAVE_SDK_01_00_00_05-Windows-x86-64)。 我正在使用 win10。 我还尝试过以前的 WIN 版本。 我减少了可视化工具屏幕上的帧数和图数、使其变得简单。  

但仍然无法正常工作。  

 AWR1642BOOST 和 IWR1642BOOST 在连接驱动程序和软件方面是否有差异?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用哪个浏览器打开毫米波演示可视化工具? 建议使用 Chrome。
    此外、请发送器件管理器和可视化工具的屏幕截图。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用 Chrome。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Burak、您好!

    您是否构建了毫米波演示代码并使用了新的毫米波演示图像? 还是使用了 SDK 中的预构建演示映像?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我没有构建任何代码。 安装了3个文件(ticleoudagent、ti_emupack_setup_7.0.48.0_win_32、mmWave_sdk_01_00_00_05-Windows-x86-64安装)后,我启动了该主板和可视化工具。 就是这样。 演示图像具体意味着什么?

    Burak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    请安装 MMWAVE-SDK 并将毫米波演示应用程序映像加载到 AWR1642BOOST。  

    MMWAVE-SDK 中的用户指南为您提供了构建和加载应用程序代码的分步指南。

    如果没有在 AWR1642BOOST EVM 上运行任何应用代码、您将无法使用毫米波演示可视化工具。

    AWR1642BOOST 用户指南的"第1.3.1节毫米波接近演示"中也提到了这一点。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在它正在工作。
    "mmWave SDK 用户指南"中提供了必要的步骤。 我必须通过 UniFlash 应用程序将映像刷写到电路板中。 在本文档的第28页上、它指出 Windows 7是必需的、它也可以与 Win 10配合使用、因此您可能应该更新这一点。

    Burak