This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TD1000_GASEVM 无信号变化

Guru**** 2545740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624144/td1000_gasevm-no-signal-change

问题:无信号变化。

我需要从顶部测量油箱中的燃油油位、我尝试使用 TDC1000-BSTEVM。

传感器壳体结构:

1:发射器和接收器均安装在装有 Loctite 超级胶的0.04英寸厚的铝盘上。

2:盘片连接到带有硅的 PVC 螺纹联轴器、以提供减振。

3:然后将联轴器安装到5加仑桶顶部的孔中。

当我运行 GUI 时、添加水时、我看到 ToF 测量没有变化、当我查看示波器上的信号时、我会看到 START 脉冲和 STOP 脉冲以及发送至 COMP IN 的信号、 但当我加水时、我完全看不到任何变化。 我使用的是默认设置。 I'v 已确保为 TX1打开 HV。

我安装传感器的方式不应与直接安装在油箱顶部的方式不同。 胶水、设置。

我还尝试了 TDC1000-TDC7200EVM、我将评估板附带的传感器安装到44oZ wawa 杯子的底部、结果与我添加水一样没有信号变化。

此时、我不想寻找精度、只需注册更改 就会有所帮助。

提前感谢、

Dave

图1.

图2:

图3:

图4:

DDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否提供示波器照片的图像?

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yibo、感谢您的回答。

    这很奇怪、

    我有两个 EVM 板、即 TDC1000-TDC7200EVM 和 TDC1000-GASEVM。 TDC1000-TDC7200EVM 可以毫无理由地锁定、我必须断开它的连接、关闭 GUI 并重新启动它、然后它充其量是命中或错过的、但在很短的时间内、我确实得到了一张阅读。(我认为在某些地方有蟑螂。 在 TI 软件或 GUI 中、FW v2.01)

    在我的主要问题上、正如您从示波器照片中看到的、我正在获取信号(我也在使用 TDC1000-TDC7200EVM 获取相同类型的信号)。 如果我移除接收传感器(J2)、我将丢失我预期的信号。 无论是否 将传感器固定器安装到油箱上、我都会得到相同的读数。

    在进行电路板分层之前、我需要查看一些结果。

    我对照片的显示方式表示歉意