问题:无信号变化。
我需要从顶部测量油箱中的燃油油位、我尝试使用 TDC1000-BSTEVM。
传感器壳体结构:
1:发射器和接收器均安装在装有 Loctite 超级胶的0.04英寸厚的铝盘上。
2:盘片连接到带有硅的 PVC 螺纹联轴器、以提供减振。
3:然后将联轴器安装到5加仑桶顶部的孔中。
当我运行 GUI 时、添加水时、我看到 ToF 测量没有变化、当我查看示波器上的信号时、我会看到 START 脉冲和 STOP 脉冲以及发送至 COMP IN 的信号、 但当我加水时、我完全看不到任何变化。 我使用的是默认设置。 I'v 已确保为 TX1打开 HV。
我安装传感器的方式不应与直接安装在油箱顶部的方式不同。 胶水、设置。
我还尝试了 TDC1000-TDC7200EVM、我将评估板附带的传感器安装到44oZ wawa 杯子的底部、结果与我添加水一样没有信号变化。
此时、我不想寻找精度、只需注册更改 就会有所帮助。
提前感谢、
Dave
图1.
图2:
图3:
图4:
DDD