This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 -解决方案(IWR1642)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622988/awr1642-awr1642---solution-iwr1642

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户有 AWR1642雷达传感器。 他们在生物医学工业传感能力相关的2个项目上进行了最佳的工作。

他们需要传感器如何测量"原始"数据–幅值、相位和工作频率。

他们需要非常清楚的说明如何操作。   

他们还想了解100GHz 以上的解决方案。 希望有人能提供建议。

此致、

shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahaf、

    我们可以为您提供从器件中捕获原始数据的步骤以及如何对其进行解释。
    根据这些信息、您可以使用 Matlab 等数学工具在外部完成幅度、相位和频率的计算。


    您能否澄清" 100GHz 以上的解决方案"问题?

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    关于76-81GHz 范围的 AWR1642:
    请指导我如何使用 Matlab 完成此操作。
    情况紧急。 我很高兴尽快获取此信息。

    关于100GHz:
    现在不是、但在不久的将来、如果目前用于76GHz 至81GHz 范围的 AWR1642还不够、我可能需要适用于100GHz 的芯片。


    谢谢、
    Zalman Ibraagimov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎尔曼、您好!

    要捕获原始 ADC 数据、您可以使用本指南中的说明。 本指南适用于 xwr1443、但同样的原则也适用于 xwr1642。  

    e2e.ti.com/.../1777.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf

    要处理原始数据、您可以使用 位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capt捕捉\GUI 的 MATLAB 文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adrian:

    您能否向我发送使用 MATLAB 文件处理的 ADC 数据和原始数据示例?

    谢谢、
    扎尔曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zalello man、

    下面是原始 ADC 数据以及用于处理该数据的文件的示例。

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_data_5F00_128samples_5F00_64frames.dat

    e2e.ti.com/.../capture_5F00_demo.m

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

     

    非常感谢您的快速响应。

    我从您的示例文件中获得的结果的 pico 1。

    请解释我看到的内容。

    我需要来自 AWR1642的非常简单的数据:

    1. 反射波的振幅作为频率的函数

    2. 反射波的相位作为频率的函数。

    请提供帮助。

     

    谢谢、

    扎尔曼




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎尔曼、您好!

    您的图片未显示、但我已使用一些更好的数据更新了我的上述帖子。 当我尝试绘制数据时、我之前发布的数据看起来不正确。 如果绘制更新的数据、您应该看到以下两个图:

    其中第一幅图只是原始实数和虚数 ADC 数据、第二幅图是1D FFT、它显示了大约1m 远的单个检测物体的峰值。 如果放大第一个图、您可以更清楚地看到原始 ADC 数据的实线(实线)和虚线(虚线)部分。 它应该是一个正弦波、其频率是物体距离的函数。  

    以计算  

    1. 反射波的振幅作为频率的函数

    2. 反射波的相位作为频率的函数

    您需要修改代码、以便使用获得的 ADC 数据进行计算。 在提供的代码中、ADC 数据存储在称为'rad_in'的二维数组中、其中第一列包含实部、第二列包含虚部。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

     

    请向我发送我需要安装的软件工具列表和分步 说明如何安装和运行应用程序–包括保存数据,以便我可以从中恢复振幅、相位和频率的原始数据。

     

    谢谢、

    扎尔曼