您好!
我的客户有 AWR1642雷达传感器。 他们在生物医学工业传感能力相关的2个项目上进行了最佳的工作。
他们需要传感器如何测量"原始"数据–幅值、相位和工作频率。
他们需要非常清楚的说明如何操作。
他们还想了解100GHz 以上的解决方案。 希望有人能提供建议。
此致、
shahaf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
扎尔曼、您好!
要捕获原始 ADC 数据、您可以使用本指南中的说明。 本指南适用于 xwr1443、但同样的原则也适用于 xwr1642。
e2e.ti.com/.../1777.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf
要处理原始数据、您可以使用 位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capt捕捉\GUI 的 MATLAB 文件。
此致、
Adrian
Zalello man、
下面是原始 ADC 数据以及用于处理该数据的文件的示例。
e2e.ti.com/.../adc_5F00_data_5F00_128samples_5F00_64frames.dat
e2e.ti.com/.../capture_5F00_demo.m
此致、
Adrian
扎尔曼、您好!
您的图片未显示、但我已使用一些更好的数据更新了我的上述帖子。 当我尝试绘制数据时、我之前发布的数据看起来不正确。 如果绘制更新的数据、您应该看到以下两个图:
其中第一幅图只是原始实数和虚数 ADC 数据、第二幅图是1D FFT、它显示了大约1m 远的单个检测物体的峰值。 如果放大第一个图、您可以更清楚地看到原始 ADC 数据的实线(实线)和虚线(虚线)部分。 它应该是一个正弦波、其频率是物体距离的函数。
以计算
反射波的振幅作为频率的函数
反射波的相位作为频率的函数
您需要修改代码、以便使用获得的 ADC 数据进行计算。 在提供的代码中、ADC 数据存储在称为'rad_in'的二维数组中、其中第一列包含实部、第二列包含虚部。
此致、
Adrian