This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302:TMP302功耗

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623244/tmp302-tmp302-power-dissipation

器件型号:TMP302

你(们)好

下面是我对 TMP302的问题。

TMP302 的最大输出电流为10mA、在哪些条件下?   

2.我想使用 VRTC 驱动 TMP302、VRTC 最大输出容量 为2mA、当系统 关断时消耗0.1mA 电流、1.9mA 电流是否符合 TMP302正常运行?          

3. TMP302是否仅在 触发温度点时具有功率耗散、最大功耗是多少?  在正常情况下、功耗是否仅为15uA?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我们负责温度开关的支持团队成员将在24小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    最大绝对最大值中指定的最大输出电流10mA 来自模型、由设计人员确定。 它没有在规格中指定任何条件。 绝对最大值表示、只要不超过10mA、您就可以在任何情况下使用。 当您说驱动 TMP302时、您是指输入引脚吗? 根据数据表、为了尽可能降低功耗、您需要在输出引脚上使用上拉电阻器、因为它是开漏输出。

    希望这对您有所帮助。 如果您还有更多的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答您的问题:

    最大静态电流为15uA、因此假设电源 电压在规格范围内、1.9mA 足够为器件供电。

    请参阅图2。  静态电流是   器件通电时的正常功耗。  在正常情况下、该电流将低于15uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、

    要达到温度触发点、测量 VS 引脚、工作电流约为500uA、静态电流为40uA、您能帮助解释一下吗?

    此外、工作电流和静态电流都具有抖动。 这很奇怪。 我们使用功率监控器对其进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    您是否有测试设置的原理图? 您的电源电流测量是否包括上拉电阻器电流? 您是否曾尝试在 OUT /引脚与系统断开连接的情况下测量电流? 15uA 仅用于器件 Vs 引脚的静态电流。 您的仪器的精度是多少? 您能否对已知电流源进行完整性检查以确保噪声抖动不是来自仪器? 这可能是系统中的共模噪声。

    我建议测量已知的10-15uA 电流源、并将其用作您的参考。

    开尔文