请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP302 你(们)好
下面是我对 TMP302的问题。
TMP302 的最大输出电流为10mA、在哪些条件下?
2.我想使用 VRTC 驱动 TMP302、VRTC 最大输出容量 为2mA、当系统 关断时消耗0.1mA 电流、1.9mA 电流是否符合 TMP302正常运行?
3. TMP302是否仅在 触发温度点时具有功率耗散、最大功耗是多少? 在正常情况下、功耗是否仅为15uA?
谢谢你