请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 我已经了解了 AWR1243 EVM 中天线的一些信息。 我想按如下方式对图片中的信息进行组合。
Tx 之间的间距为兰姆达。
Rx 之间的空间为兰姆达/2。
那么、Lambda 的确切值是多少?
Tx 和 Rx 的序列号是否正确? 与 Radar Studio 中的名称相匹配?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
Lambda 的值:3.8mm (这是以79GHz 频率计算得出的)。
Tx 和 Rx 的天线编号是正确的。
-Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------