This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:Tx 天线之间的距离和 Rx 天线之间的距离?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624035/awr1243-the-space-between-tx-antenna-and-space-between-rx-antenna

器件型号:AWR1243

我已经了解了 AWR1243 EVM 中天线的一些信息。 我想按如下方式对图片中的信息进行组合。

Tx 之间的间距为兰姆达。

Rx 之间的空间为兰姆达/2。

那么、Lambda 的确切值是多少?

Tx 和 Rx 的序列号是否正确? 与 Radar Studio 中的名称相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Lambda 的值:3.8mm (这是以79GHz 频率计算得出的)。

    Tx 和 Rx 的天线编号是正确的。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!