主题中讨论的其他器件: TMP461
TMP421是否可用于对二极管阳极接地的二极管连接 PNP 进行温度检测?
在此应用中、电源器件提供温度感测引脚来监测器件温度。 温度感测引脚配置为连接二极管的 PNP、但二极管的阳极侧在内部连接到器件接地。 这意味着、通过传统二极管连接到 TMP421、DXN 输入将接地。 该引脚在内部偏置了高于接地的二极管压降。
这是否起作用? 或者是否有其他方法将二极管连接到 TMP421?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMP421是否可用于对二极管阳极接地的二极管连接 PNP 进行温度检测?
在此应用中、电源器件提供温度感测引脚来监测器件温度。 温度感测引脚配置为连接二极管的 PNP、但二极管的阳极侧在内部连接到器件接地。 这意味着、通过传统二极管连接到 TMP421、DXN 输入将接地。 该引脚在内部偏置了高于接地的二极管压降。
这是否起作用? 或者是否有其他方法将二极管连接到 TMP421?
任您好、
感谢确认、但我们现在需要更多挖掘。
在此设计中、使用九个 TM421来监控各个点的温度。 9项工作中有6项符合预期。 三个不能正常工作的引脚都如前面所述接地 DXN 引脚。 另外9个不接地 DXN 引脚。 三个不良 TMP421中的数据似乎是我们的解决方案:
当被监控的功率器件以低功耗运行时、TMP421输出较小的负温度(0xEE)。 实际温度为30°C。 在高功率下运行时、报告较小的正温度(0x08)。 实际温度约为100C。 尽管报告的温度沿正确方向移动、但报告的值会偏离。
感应晶体管等效于2N3906 PNP 晶体管。