This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421:DXN 接地

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP421, TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623711/tmp421-dxn-connected-to-ground

器件型号:TMP421
主题中讨论的其他器件: TMP461

TMP421是否可用于对二极管阳极接地的二极管连接 PNP 进行温度检测?  

在此应用中、电源器件提供温度感测引脚来监测器件温度。  温度感测引脚配置为连接二极管的 PNP、但二极管的阳极侧在内部连接到器件接地。  这意味着、通过传统二极管连接到 TMP421、DXN 输入将接地。 该引脚在内部偏置了高于接地的二极管压降。

这是否起作用?  或者是否有其他方法将二极管连接到 TMP421?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请确认阳极(二极管的正极端子)或阴极(二极管的负极端子)是否从内部连接到 GND。

    作为参考、下图显示了连接到 GND 的远程二极管阴极和 DXN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、你是对的。 阴极接地。 我说过它是反向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    TMP421在 DXN 引脚上提供一个用于噪声抑制的小电压偏置、但是也被设计成在 DXN 接地时运行。 实际上、我们的所有远程结传感器都是这样工作的。 请参阅 Jose 的图示。

    您的应用程序应该没有问题。

    您可能还会考虑我们的 TMP461、这是一款采用更小无引线封装的较新产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢确认、但我们现在需要更多挖掘。

    在此设计中、使用九个 TM421来监控各个点的温度。  9项工作中有6项符合预期。  三个不能正常工作的引脚都如前面所述接地 DXN 引脚。 另外9个不接地 DXN 引脚。  三个不良 TMP421中的数据似乎是我们的解决方案:

    当被监控的功率器件以低功耗运行时、TMP421输出较小的负温度(0xEE)。 实际温度为30°C。  在高功率下运行时、报告较小的正温度(0x08)。 实际温度约为100C。  尽管报告的温度沿正确方向移动、但报告的值会偏离。

    感应晶体管等效于2N3906 PNP 晶体管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将离线将其发送给您。