This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:距离 FFT

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622933/ccs-iwr1443boost-range-fft

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   iwr1443可以通过距离 FFT 检测物体、但我发现 EVM 可以计算长于0.3m 的距离文件、如果距离较短、距离剖面将异常、原因是什么?

iwr1443能否正确检测0.3m 范围内的物体?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IWR1443器件和相应的 EVM 能够检测0.3m 或更短的物体。 您能更详细地阐述一下这个问题吗?

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Vital Signs 演示中,只使用了一根发射天线和一根接收天线,对吧?
    我能否获得多个接收天线距离 FFT 信息?

    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎在以下主题中提出了相同的问题、因此我将关闭这个问题。 如果您需要有关此特定问题的进一步支持、请继续以下主题中的讨论。

    e2e.ti.com/.../622935

    谢谢
    尼廷