请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622933/ccs-iwr1443boost-range-fft
器件型号:IWR1443BOOST主题中讨论的其他器件:IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
iwr1443可以通过距离 FFT 检测物体、但我发现 EVM 可以计算长于0.3m 的距离文件、如果距离较短、距离剖面将异常、原因是什么?
iwr1443能否正确检测0.3m 范围内的物体?
非常感谢~