This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:远距离之路

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623130/opt9221-the-way-for-long-distance

器件型号:OPT9221
主题中讨论的其他器件: OPT8241

你好

我们使用 tof 传感器和控制器(opt9221/opt8241)来开发摄像机。

我们希望使用偏置模式获得长距离结果。

 下面我有一些问题。 是否可以进行回复~

1.当我们在偏置模式下使用两个频率 时,激光 会 同时作为两个频率运行?

  或分别为?(例如  基频后的运算式频率)

2.在第33页 opt9221数据表(与原始距离计算有关)中,如果 我们尝试 计算 原始距离,我们应该知道偏移阶段。

  但我不能用 公式28来确定 d=20m 的含义?  我们如何知道这一点?  

 我想我们不知道距离、只需计算原始距离即可。

3、我们希望 在  15米左右的距离内保持良好的距离。 因此,我认为我们需要更多的激光功率。

   EVM 的激光电流几乎为600mA。 是否能够像  使用峰值电流 为1.4A 的同一激光器(22045498)那样增加电流? 如果我们只是更改 LED 驱动器。

   我想、激光的电流 在非常短的脉冲宽度内有限制。 标记上升和下降时间。   如果可以增加 电流,那么在经销商模式下长距离地工作(如15m)是否很好?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyeongmin、

    我们已收到您有关 OPT9221器件的查询。 设备应用团队将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyeongmin、

    我对您的问题的回答在要点中:

    1.激光以2种频率运行,一种频率又一种频率运行。 它不会同时发射两个调制频率。

    2.公式28仅用于演示最终代销相位输出的行为。 因此、如果实际距离为20m、则相位值为3276。 在实际的传感器操作中、您将不知道距离。 您将知道 OPT9221给出的相位。 您可以使用公式28来计算实际距离。

    3.最好从 Lumentum 获得有关22045498峰值电流容量的信息。 我们以高达2.5A 的峰值电流对其进行操作。 我想您测量的平均电流为600mA。 您还可以考虑市场上各种供应商提供的适用于远距离应用的 VCSEL。

    15m 的距离相对较长、需要较高的激光功率。 您能为我们提供有关环境光条件、FoV 和帧速率要求的更多详细信息吗?

    此致、
    子哈希