主题中讨论的其他器件: OPT8241
你好
我们使用 tof 传感器和控制器(opt9221/opt8241)来开发摄像机。
我们希望使用偏置模式获得长距离结果。
下面我有一些问题。 是否可以进行回复~
1.当我们在偏置模式下使用两个频率 时,激光 会 同时作为两个频率运行?
或分别为?(例如 基频后的运算式频率)
2.在第33页 opt9221数据表(与原始距离计算有关)中,如果 我们尝试 计算 原始距离,我们应该知道偏移阶段。
但我不能用 公式28来确定 d=20m 的含义? 我们如何知道这一点?
我想我们不知道距离、只需计算原始距离即可。
3、我们希望 在 15米左右的距离内保持良好的距离。 因此,我认为我们需要更多的激光功率。
EVM 的激光电流几乎为600mA。 是否能够像 使用峰值电流 为1.4A 的同一激光器(22045498)那样增加电流? 如果我们只是更改 LED 驱动器。
我想、激光的电流 在非常短的脉冲宽度内有限制。 标记上升和下降时间。 如果可以增加 电流,那么在经销商模式下长距离地工作(如15m)是否很好?
谢谢