This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443是否能够进行3D 成像?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632245/iwr1443boost-is-iwr1443-able-to-do-3d-imaging

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1243

大家好:

目前、我们正在开发一种产品终端、希望毫米波雷达能够感应周围环境、并构建3D 地图以进一步避开障碍物和执行导航任务。

下面是有关它的一些问题: (我使用的开发板是 IWR1443升压)

IWR1443是否能够进行3D 成像、即对周围环境进行3D 扫描、例如、在方位角和仰角的每个方向获取距离值? 在 MmwDemo 中,角度估算基于检测到的物体,因为我认为它不是一项成像任务。  

2.如果可以进行3D 成像、MmwDemo 是否可以进行更改以执行此任务? 在演示中、角度 FFT 和角度估算似乎基于物体检测(CFAR)结果。

3.在演示可视化工具中,是否有用于显示3D 结果的工具,例如在3D 坐标系中检测到的物体,当然,如果有3D 成像结果,情况会更好?

4.在演示可视化工具中,有一个名为“距离-方位角热图”的图,这是2D 成像图吗?

非常感谢:)

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在毫米波演示可视化工具中、您可以使用 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles 中的 profile_3d.cfg 配置查看3D 散射图。

    该演示不支持3D 成像。 如前所述、它使用 CFAR 算法根据检测到的物体确定点。 您可以调整 CFAR 阈值以为每个对象生成更多点、从而为其提供更多基于点云的外观。 但是、降低 CFAR 阈值也会导致更多的物体误检、因此需要根据您的需求对其进行调整。 有关 CFAR 算法以及毫米波演示可视化工具如何处理数据的更多信息、请参阅 Doxygen 网站 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html.

    距离-方位角热图是一个2D 图。 您可以在此处阅读有关不同图的更多信息:

    要实现真正的3D 成像、您需要开发自己的代码和 GUI、因为演示无法对场景进行精确的3D 成像。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。
    这里还有一个问题需要确认~您在回复末尾提到、如果我想进行"真正的3D 成像"、我必须开发自己的代码和 GUI。 这是否意味着雷达系统本身(我是指 TR 天线+ IWR 1443)能够执行真正的3D 成像任务、而硬件或系统或 EVM 能够执行此任务、 我实现3D 成像所需的只是仅开发用户自定义代码和 GUI 以及一些数据接口?
    是否可以使用 HWA 和 EDMA 来解决3D 成像所需的 FFT (以及其他所需的算法/计算)、以便我可以避免对这些基本算法进行编程和编码?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [未锁定1/19/18]>LE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoosen、

    很抱歉耽误你的回答。

    我不建议在成像应用中使用单个 IWR1443。 成像应用所需的是2个以上 AWR1243器件的级联设置。 我们有一份应用手册、其中讨论了级联:

    与单芯片相比、级联可实现更精细的分辨率、 这是成像所必需的。我们目前没有任何可从商业上获得的级联硬件或软件、尽管我们有客户正在设计他们自己的级联解决方案、并且我们将在未来发布4芯片级联解决方案。  

    为了能够使用多芯片 AWR1243设置进行成像、您还需要一个用于 FFT 处理和其他算法的处理器、因为 AWR1243没有任何板载处理功能。 AWR1243通过高速 CSI2.0接口发送原始 ADC 数据以进行外部处理。  

    此致、

    Adrian