This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何连续触发帧

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633583/awr1243-how-to-continuous-trigger-frames

器件型号:AWR1243

您好!  

通过 点击"TSW1400 ARM"和"Trigger Frame"、我可以使用 Radar Studio 从 HSDCPro 捕获数据。 但是、当我下次需要获取数据时、我需要再次单击这两个按钮。 是否有办法在不点击按钮的情况下连续触发帧?

我能够使用 Matlab 函数 "calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'get_FFT_Data'、TimeoutInMS、f0、df、ActiveChannelFFT、FFTArrayLength)"持续获取 TSW1400中的数据、但我无法从 Matlab 触发帧。 有什么解决方案?

谢谢。

此致

Min Liang

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    我想您可以尝试的一种方法是编写 LUA 脚本以持续调用 ARM 和触发器函数。 请查看位于 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\docs 的 RadarStudio 用户指南第13页、了解有关 RadarStudio 中 LUA 脚本的更多信息。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的信息。 我可以在 Radar Studio 中运行 LUA 脚本、但我需要在 Matlab 中处理原始数据。 能否在 Matlab 中执行 LUA 脚本以触发帧? 还是可以使用任何其他方法来触发 Matlab 中的雷达?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    您可以在 MATLAB 中执行 lua 脚本以在 Radar Studio 中自动执行任何操作。 但是、我们目前没有任何说明此过程的文档、因此您必须自行实施。

    此致、

    Adriann