请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
通过 点击"TSW1400 ARM"和"Trigger Frame"、我可以使用 Radar Studio 从 HSDCPro 捕获数据。 但是、当我下次需要获取数据时、我需要再次单击这两个按钮。 是否有办法在不点击按钮的情况下连续触发帧?
我能够使用 Matlab 函数 "calllib ('HSDCProAutomation_64Bit'、'get_FFT_Data'、TimeoutInMS、f0、df、ActiveChannelFFT、FFTArrayLength)"持续获取 TSW1400中的数据、但我无法从 Matlab 触发帧。 有什么解决方案?
谢谢。
此致
Min Liang
[未锁定1/19/18]>LE