This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:数据结构中的 X、Y、Z 坐标

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629702/awr1443boost-x-y-z-coordinates-in-data-structure

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

从 MMW 演示数据 structure_8_16.pdf 中、我了解到 X、Y、Z 坐标为 Q 格式。 Q 格式是什么? X、Y、Z 坐标是否意味着3D 空间坐标? 如果是、这是否意味着 AWR1443BOOST 可以检测其前面的整个空间(不仅是与 AWR1443BOOST 具有相同高度的空间)?

谢谢你。  

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的查询似乎在以下帖子中得到了解答:
    e2e.ti.com/.../624965


    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解0x0008_0a0c 的说明如何对应于检测到的8个和80c 的物体数量。 您能解释更多详细信息吗?

    谢谢、
    Yun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    这种措辞不好,我也认为是一种排印错误。 对0x0008_0a0c 的描述将对应于8个检测到的对象、Q 格式为0a0c。

    例如、如果对象在 Q 格式转换之前 x 坐标为0FFF、则实际 x 坐标值将为4095 /(2^2572)。

    此致、

    Adrian