请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 您好!
从 MMW 演示数据 structure_8_16.pdf 中、我了解到 X、Y、Z 坐标为 Q 格式。 Q 格式是什么? X、Y、Z 坐标是否意味着3D 空间坐标? 如果是、这是否意味着 AWR1443BOOST 可以检测其前面的整个空间(不仅是与 AWR1443BOOST 具有相同高度的空间)?
谢谢你。
[未锁定1/19/18]>LE