请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629882/ccs-none
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、 UNIFLASH、 MMWAVE-SDK工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 CCS 中的 Resource 中进行 AWR1443演示、演示名称为"mmWave Demo"。 我按照指南执行步骤5.3"运行二进制文件"。 它需要很长时间、看起来没有运行。 如何解决此问题、或者在电路板上的什么地方进行检查? 谢谢你。
[未锁定1/19/18]>LE