This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无

Guru**** 2590270 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629882/ccs-none

Thread 中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASHMMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在 CCS 中的 Resource 中进行 AWR1443演示、演示名称为"mmWave Demo"。 我按照指南执行步骤5.3"运行二进制文件"。 它需要很长时间、看起来没有运行。 如何解决此问题、或者在电路板上的什么地方进行检查? 谢谢你。

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试单步执行、然后找到如下所示的错误
    "无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/ti/drivers/esm/src/esm.c 上找到源文件"
    找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。"

    如何获取此文件? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、
    作为您的第一篇文章、我假设您正在尝试通过 CCS (JTAG)下载调试映像。

    在这种情况下、首先需要使用 uniFlash 工具将'xwr14xx_ccsdebug_MSS.bin'刷写到 AWR1443。 请遵循 MMWAVE_SDK_USER_guide 文档的第3.3.2节。

    将此刷写开关布置到 SOP-4模式、并将 CCS 连接到 MSS 内核、您需要在该内核中将调试映像(*。xer4f)下载到器件。


    现在出现错误“找不到源文件....”

    当您在 CCS 中停止代码时、调试符号将在构建驱动程序库(ESM.lib)的位置查找源文件。 在尝试对库中的代码进行源代码级调试时、这种情况很常见。

    正确的解决方案是使用编辑器中的按钮浏览 MMWAVE-SDK 安装路径中的文件。 完成此操作后、调试器将找到源文件、并更新根目录以搜索其他源文件、以便找到后续文件。

    在上述情况下、请浏览至 /ti/drivers/esm/src/esm.c 文件。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jitendra

           "正确的解决  方案是使用编辑器中的按钮浏览 MMWAVE-SDK 安装路径中的文件。 完成此操作后、调试器将找到源文件、并更新根目录以搜索其他源文件、以便找到后续文件。""

           在  MMWAVE-SDK 安装中、哪个按钮可用于浏览文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jitendra
    我还有另一个问题。 在我刷写 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 并从 SOP2移除跳线后、NERR_OUT 的 LED 亮起。 是这样吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]