请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 您好!
在毫米波传感估算器中、当我将配置中的 TX 数量从1增加到2时、我看到以下变化、
带宽增加了近2.3倍
2.采样频率增加了近3倍。
3、IF 频率也增加3倍。
我想知道这种增加是否是因为它假定 TX 同时运行? 否则、我看不到增加该值的原因。 在这些情况下、每个线性调频脉冲的样本数保持不变。
由于我不打算同时使用 TX、并且将以时间多路复用格式运行、因此我看不到增加带宽、采样率或 IF 频率的要求。 帧时间和雷达立方体尺寸的增加是可以接受的。
我的假设中是否有任何错误??
提前感谢、
Santhana Raj