This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:传感估算器:TX 增加时采样频率发生变化

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632431/iwr1443-sensing-estimator-change-in-sampling-frequency-when-increase-in-tx

器件型号:IWR1443

您好!

在毫米波传感估算器中、当我将配置中的 TX 数量从1增加到2时、我看到以下变化、

带宽增加了近2.3倍

2.采样频率增加了近3倍。

3、IF 频率也增加3倍。

我想知道这种增加是否是因为它假定 TX 同时运行? 否则、我看不到增加该值的原因。 在这些情况下、每个线性调频脉冲的样本数保持不变。

由于我不打算同时使用 TX、并且将以时间多路复用格式运行、因此我看不到增加带宽、采样率或 IF 频率的要求。  帧时间和雷达立方体尺寸的增加是可以接受的。

我的假设中是否有任何错误??

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    感应估算器不会假设发送器同时运行。

    1. 假设使用特定的线性调频脉冲时间 TC、您可以在非 MIMO 情况下对特定的最大速度 Vmax 进行采样。
    2. 速度是线性调频脉冲时间 TC 的函数、如果您希望使用2个 TDM TX 保持相同的最大速度、则每个 TX 需要在一半的时间内完成其线性调频脉冲、以保持相同的有效线性调频脉冲时间 TC。 换句话说、为了在2TDM MIMO 中保持相同的最大速度、2TX 需要在时间 TC 中进行线性调频脉冲、从而将每个发送器的线性调频脉冲时间减少到 TC/2 (或3 TX TDM MIMO 中的 TC/3)。  
    3. 保持所有其他参数(范围、距离分辨率和速度)不变、这自然意味着线性调频脉冲斜率更高、进而导致采样频率更快、从而导致 IF 带宽更高。
    4. 如果要保持与非 MIMO 情况相同的采样频率和 IF 带宽、则需要将最大速度除以 TDM MIMO (2或3)中使用的发射器数量。 例如、如果单个 TX 的最大速度为150kmph、则2TDM MIMO 中的最大速度为75kmph。  
    5. 有一些技术(称为 Vmax 扩展算法)可应用于更高层处理、以提高 MIMO 情况下的最大速度。

    希望这能解答您的问题。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    一个简短的后续问题。
    这是否意味着、如果多个 TX 以同步模式运行、那么采样率不会增加??


    感谢您的解释。 我在考虑线性调频脉冲的区域时出错了。 感谢您指出我的错误。

    再次感谢。
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    关于这个问题,你是否需要进一步的支持尚不清楚。 请您澄清一下吗?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我想知道我是否可以在 MIMO 中使用同步 TX 模式来实现比使用 TD MIMO 时更好的距离分辨率和速度。

    再次感谢。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    是的、同步 MIMO 不会像 TDM MIMO 那样降低最大速度(保持其他所有内容不变)。 但是、您需要考虑以下因素:

    使用同步 MIMO 时、您需要使用 BPM (二进制相位调制)功能、以便将 TX1与 TX2与反射信号分离。 另一种选择是在没有 BPM 的情况下使用同步 MIMO、但由于在这种情况下没有虚拟 RX 天线、因此您会牺牲角分辨率。
    使用 BPM、来自每个 TX 的发送信号用 PN 序列进行编码、接收器需要进行解码才能从每个 TX 获取信息。 客户需要设计自己的 PN 序列。
    3. bpm MIMO 不应将最大速度限制为 TDM MIMO。 但是、此假设仅在良好的 PN 序列下有效。 …您使用[+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 1 -1 k Ω] 作为 PN 序列、它仍然需要两个线性调频脉冲来解码两个 TX、因此最大速度仍然是非 MIMO 的一半。

    希望能回答您的问题。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你尼廷。

    我现在更清楚地了解了 BPM MIMO 的含义、当我阅读了有关同一主题的 TI 应用手册时。

    如果可以、我还有一个小问题。
    您能否向我提供任何技术细节材料、帮助我确定 PN 顺序?

    谢谢、此致、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    现在、我们没有任何与 PN 序列选择相关的材料。

    此致
    尼廷