This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:有关用于测试的 LVDS 配置的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633607/awr1443-questions-about-lvds-configuration-for-test

器件型号:AWR1443

你好、冠军、
   我的客户正在尝试通过 LVDS 将 AWR1443与其自己的数据采集板连接。 在使用 SDK 1_0_0_5对其进行调试时、他们有以下问题。 您能帮您检查它们吗?

 如何设置 LVDS 输出通道? 在 SDK 中、LVDS 默认输出为4通道、而 在其电路板上仅使用2通道。  是否仅将循环4更改为2中 cbuff _lvsds.c 中的第401行更改?

 2.不同通道上的位图? 由于 swra555中的第4.1.4.1章显示了交错模式的4通道位映射示例、因此它仅具有2通道。

 

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我对这些问题中的任何一个都不是很确定、但我将与我的团队讨论并返回给您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    AWR1443\CAPTURE-DEMO\main.c 中的一个更改即可满足您的要求:initCfg.u.lvdsCfg.lvdsLaneEnable = 0x3U;

    启用与您在器件的外部引脚上使用的 LVDS 通道相对应的这些位。


    在 cbuff LVDS 中、c#401 LVDS 通道配置基于上述值进行。

    如果您在这一变化中遇到任何问题、请告知我们。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    谢谢。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam