请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443 你好、冠军、
我的客户正在尝试通过 LVDS 将 AWR1443与其自己的数据采集板连接。 在使用 SDK 1_0_0_5对其进行调试时、他们有以下问题。 您能帮您检查它们吗?
如何设置 LVDS 输出通道? 在 SDK 中、LVDS 默认输出为4通道、而 在其电路板上仅使用2通道。 是否仅将循环4更改为2中 cbuff _lvsds.c 中的第401行更改?
2.不同通道上的位图? 由于 swra555中的第4.1.4.1章显示了交错模式的4通道位映射示例、因此它仅具有2通道。
谢谢、
Adam