This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:多次加载配置时出现异常行为

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633747/awr1642-weird-behavior-when-loading-configuration-multiple-times

器件型号:AWR1642

您好!

将 TI 的 MMW_SDK_01_00_00_05默认 MMW_DEMO 二进制文件下载到 EVK 中,  启动 TI 的可视化工具应用程序,  然后转至图 解选项卡,使用“从 PC 加载配置并发送 ”加载配置文件。

测试1 多次发送 SDK 附带的"profile_2d.cfg" 、您将注意 到、在第一张图片中、距离系统配置的末尾每隔一个时间都会出现尖峰。

测试2:首先发送"profile_2d.cfg",然后发送略微修改的"profile_2d.cfg"版本,该版本多次删除 "calibDcRangeSig 0-5 8 256"行,  我想在此解释一下为什么要删除"calibDcRangeSig 0-5 8 256"  、因为我们不会重置目标、因此 第一次 运行"profile_2d.cfg"时的校准数据仍在内存中且有效!  您将注意到 、只有在 DCRangeCalib 在第二张图片中每隔一个时间才会生效。


问题在于、使用相同的参数时、雷达芯片的行为每次都不同。

谢谢、

林信思

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinsi、

    感谢您提出问题并附上图片。 您认为这有点奇怪。 我将不得不与我的团队交谈、然后再与您交谈。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    有更新吗?

    此致、

    Xinsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinsi、  

    您能否尝试使用最新的1.1 SDK 进行相同的实验? 您可以在此处找到新的 SDK。 ( )

    在我们创建和发布新 SDK 时、固件和软件(包括可视化)会收到更新和错误修复。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anil

    我们没有计划迁移到所述的新 SDK,而且我们的期限很紧。 请为我们提供 SDK-1.0的修复程序。

    谢谢、
    林信思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队、

    您能否提供有关此主题的更新?

    此致、

    林信思