您好!
将 TI 的 MMW_SDK_01_00_00_05默认 MMW_DEMO 二进制文件下载到 EVK 中, 启动 TI 的可视化工具应用程序, 然后转至图 解选项卡,使用“从 PC 加载配置并发送 ”加载配置文件。
测试1 多次发送 SDK 附带的"profile_2d.cfg" 、您将注意 到、在第一张图片中、距离系统配置的末尾每隔一个时间都会出现尖峰。
测试2:首先发送"profile_2d.cfg",然后发送略微修改的"profile_2d.cfg"版本,该版本多次删除 "calibDcRangeSig 0-5 8 256"行, 我想在此解释一下为什么要删除"calibDcRangeSig 0-5 8 256" 、因为我们不会重置目标、因此 第一次 运行"profile_2d.cfg"时的校准数据仍在内存中且有效! 您将注意到 、只有在 DCRangeCalib 在第二张图片中每隔一个时间才会生效。
问题在于、使用相同的参数时、雷达芯片的行为每次都不同。
谢谢、
林信思