This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opt9221:增大最大距离的方法?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634503/opt9221-method-for-increasing-max-range

器件型号:OPT9221
Thread 中讨论的其他器件:OPT8241

您好-  

我正在评估适用于远距离传感应用的 OPT8241和 OPT9221。 这目前只是理论分析、因此许多操作参数可能会发生变化。

我的理解是、由于集成阶段出现"环绕"效应、最大范围受到限制。 也就是说、传感器设计用于在照明脉冲的脉宽计时内读取信号。

我们的应用是在300m 至1000m 的范围内执行。 理论设计包括一种可提供小于1度 FOV 的照明透镜设计。 在这些距离下、路由跳闸时序与传感器设计相结合、可驱动100kHz 的工作频率、远低于器件的下限。 这是日光操作、但照明模块尚未设计、因此假设功率将足以满足设计需求。

我的问题:能否在积分阶段对照明周期开始和传感器周期开始进行去耦? 也就是说、我能否设计照明模块、使其在20-40MHz 范围内工作、但延迟传感器激活适当的时间以允许往返运输(当然、假设其计时周期随照明时序锁定)?

   OPT9221中 illum_en_early 和 illum_mod_early 设置的函数是什么(也就是说、它只是为了允许外部照明器的早期信号、以便有时间将其唤醒、还是为了通过提前启动脉冲来实现更长的距离)?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300米的距离非常远。  要查看所需的功耗类型、请使用我们 的系统估算器工具 、该工具可免费下载。

    最大范围受所需照明功率的环绕(混叠)和实用性的限制。  可以通过打开我们的经销商处理功能来解决绕回问题、本 视频 以3:32标记对此进行了说明。  本 视频 介绍影响精度和范围的各种运行参数、包括照明功率。

    正如您正确指出的那样、缩小 FoV 范围有助于扩展有效范围、基本上可以像激光雷达一样操作 ToF 器件。  然而、窄 FOV 中的高照明功率也带来了必须考虑的眼睛安全性。  日光操作必须通过缩短积分时间来避免像素饱和。

    我不太理解您延迟集成(曝光)的意图。  是使饱和无效吗?   

    ILLUM_EN_EARLY 和 ILLUM_MOD_EARLY 使光发射更快一点、以适应照明电路的任何传播/开启延迟/稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    感谢您的回答。 很抱歉耽误了时间、但我在另一个项目上进行了几个星期、现在又回到了这个项目。

    该视频对于更好地了解传感器的经销商以及一般设计和操作非常有帮助。 延迟积分的原因是允许传播延迟。 如果我正确理解设计、则只要激光和透镜问题可以得到解决、偏置就应该能够适应此范围的传播延迟。 是这样吗?

    可能仍需要延迟积分时间以避免饱和、但假设此设置可在测试套件中访问、我可以轻松尝试各种设置-除非系统估算器工具或其他工程估算可提供答案。

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    调制频率中的任何传播延迟、无论是电气还是光学、如果恒定、都将表现为恒定的相位偏移、可以进行校准。 这就是我们所说的"共相位偏移"。 不是通过延迟而是通过缩短积分时间来避免饱和。 仅在集成期间打开照明。 我们的 ToF 芯片组可为您提供所有要调优的旋钮。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    感谢您的快速回复。 为了澄清这一点、评估模块是否允许访问所有设置?

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我们的 EVM、除少数可能"破坏" 1类激光眼安全指南之外、我们"关闭"它们以禁止更改、仅在评估套件上。 如果您拥有电路板、则可以访问所有数据表功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助、Larry!