Thread 中讨论的其他器件:OPT8241、
您好-
我正在评估适用于远距离传感应用的 OPT8241和 OPT9221。 这目前只是理论分析、因此许多操作参数可能会发生变化。
我的理解是、由于集成阶段出现"环绕"效应、最大范围受到限制。 也就是说、传感器设计用于在照明脉冲的脉宽计时内读取信号。
我们的应用是在300m 至1000m 的范围内执行。 理论设计包括一种可提供小于1度 FOV 的照明透镜设计。 在这些距离下、路由跳闸时序与传感器设计相结合、可驱动100kHz 的工作频率、远低于器件的下限。 这是日光操作、但照明模块尚未设计、因此假设功率将足以满足设计需求。
我的问题:能否在积分阶段对照明周期开始和传感器周期开始进行去耦? 也就是说、我能否设计照明模块、使其在20-40MHz 范围内工作、但延迟传感器激活适当的时间以允许往返运输(当然、假设其计时周期随照明时序锁定)?
OPT9221中 illum_en_early 和 illum_mod_early 设置的函数是什么(也就是说、它只是为了允许外部照明器的早期信号、以便有时间将其唤醒、还是为了通过提前启动脉冲来实现更长的距离)?
谢谢、
Bob