请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634310/opt9221-mac-test-features
器件型号:OPT9221主题中讨论的其他器件: OPT8241
您好!
使用 OPT9221进行的 PHY 和 MAC 测试测试的信号路径是什么。 MAC 测试是否生成通过 DDR2 RAM 接口然后传递到输出块的输入数据? PHY 测试是否仅在输出块直接生成斜坡信号而不测试任何其他内部路径?
我们遇到间歇性噪声和图像质量问题、MAC 测试斜坡信号显示的图像质量问题相同、因此我想知道 DDR2是否在 MAC 测试的路径中。
如果 MAC 测试生成的斜坡图像是频谱/噪声、但 PHY 测试斜坡模式正常、我们还会遇到什么其他问题。
谢谢、
Mike