This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:Mac 测试功能

Guru**** 2542850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634310/opt9221-mac-test-features

器件型号:OPT9221
主题中讨论的其他器件: OPT8241

您好!

使用 OPT9221进行的 PHY 和 MAC 测试测试的信号路径是什么。  MAC 测试是否生成通过 DDR2 RAM 接口然后传递到输出块的输入数据?  PHY 测试是否仅在输出块直接生成斜坡信号而不测试任何其他内部路径?

我们遇到间歇性噪声和图像质量问题、MAC 测试斜坡信号显示的图像质量问题相同、因此我想知道 DDR2是否在 MAC 测试的路径中。

如果 MAC 测试生成的斜坡图像是频谱/噪声、但 PHY 测试斜坡模式正常、我们还会遇到什么其他问题。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    让我为您检查一下、回复将发布在此 E2E 主题上。

    同时、您能否向我们详细介绍您的应用? 您似乎已经处于开发摄像头系统的阶段? 请回复 ti-3dtof@list.ti.com、了解更多私人讨论。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我与 Mike 一起工作。  该应用程序与交通监控相关。  但是、我们目前正在执行的测试只是启用 phy 测试和 Mac 测试。

    此致、

    Dave McMordie

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAC 测试通过 DDR 进行、而 PHY 测试不进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Larry。 MAC 测试是否以任何方式涉及 opt8241、或者是否所有输出都从 opt9221内生成?

    最棒的

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    除了必须激活 OPT8241 LVDS 时钟输出外、MAC 测试不涉及 OPT8241。

    此致