This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:LVDS 协议

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630660/awr1243-lvds-protocol

器件型号:AWR1243

大家好、

AWR1243的 LVDS 协议是否有任何详细说明?

并行使用时、不清楚样本是如何通过通道传输的。 编程人员指南对传输的数据和顺序进行了自省(第2.1.2.1节)、但没有关于并行通道、它们是如何涉及到哪个顺序的。

此外、我找不到有关如何在字节和字上同步 LVDS 接收器的任何信息。 在每次传输开始时是否会发送一些测试模式? 它们是在哪里定义的?

谢谢、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

       我们正在为 LVDS 协议编写一份文档。 下面的时序图解释了每样本16位 LVDS 数据的协议、如下所示

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供信息。 但我的要求非常紧迫。 我必须在接下来的几天内弄清这一点。 是否可以在每次传输开始时发送同步字? 如果不可能、我可以使用完整性测试进行同步吗?
    问题是、据我了解、由于 FPGA (Xilinx)中解串器的状态在启动时未定义、因此帧时钟将是不够的。 因此、无法从解串器获取位同步并行流、这会使帧时钟无用。 这就是在开始时发送同步字的常见原因-但我找不到该同步字的任何定义。
    顺便说一下:是否可以访问 TSW1400的源代码? 因此、我可以看看您是如何实现它的。

    此致、
    Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

        它不需要对同步模式进行 trampit、也不可能 在开始时发送它。 具有位时钟的 LVDS 帧时钟 足以进行数据解串。

    在 TSW1400 中、FPGA 硬宏解串器也会对数据和帧时钟进行解串化。  这将保持数据 和帧时钟延迟相同。  帧时钟从低电平转换为高电平 ,标志着有效的数据采集开始。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    AK

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    这可能适用于您在 TSW1400板中使用的 FPGA、但不适用于 Xilinx FPGA。 如果我不是我们项目的 FPGA 人员、请更正我的问题。 据我了解、Xilinx 解串器在启动时具有未定义的状态。 这意味着我的第一个位(一旦帧有效)位于反序列化数据中的随机位置。 每个解串器都是这种情况。 因此、如果有效线路在其解串器的第3位上变为高电平、它可能是 Data0通道的第6位和 data1通道的第1位。 我应该如何知道这一点?
    让我回到芯片的 SAMity 测试模式:据我所知、我可以使用它在 LVDS 总线上传输已知模式。 因此、它符合我发送已知模式并在该模式上进行同步的要求。 我的要求是:如何打开该测试模式? 我在毫米波长中找不到任何 API 调用来执行该操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AWR1xx 接口控制文档(DFP 版本的一部分)中的以下内容

    AWR_DEV_testPattern_GEN_SET_SB

    此致
    AK