This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:LDC2114EVM 的连接存在问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630027/ldc2114evm-problem-with-the-connection-of-the-ldc2114evm

器件型号:LDC2114EVM

您好!

我的 LDC2114EVM 连接有问题。
将其连接到我的 PC 后、PWR LED、绿色 LED D11和红色 LED D12亮起。
当我启动"传感解决方案 EVM GUI"时、器件未被检测到、并且在"器件管理器"中也未列出。 显示"USB-Device not detected"(未检测到 USB 设备)

切换端口也不起作用。
只有当我将器件置于 BSL 模式并使用"MSP430 USB 固件升级示例"更新固件时、器件才会被检测到并运行良好。
拔下并重新连接后、它将执行与上述相同的操作、不再被检测到。  

另一个问题:

当我将寄存器设置保存在寄存器页面中并希望将其写入 EVM 时、这些值会在短时间后更新、然后再次设置旧值。
通常、我在设置寄存器时会遇到问题。

芯片有问题吗?

感谢您的支持、

此致、

Marcel Kaufmann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    很抱歉、您与 EVM 通信时遇到问题。 除非 GUI 检测到 EVM (应该说 LDC2114EVM 已连接在底部的状态栏上)、否则我担心寄存器写入页面不起作用。

    需要记住的另一点是、GUI 不会自动将器件置于 I2C 配置模式、配置模式是通过写入0x01进行复位(地址0x0A)来设置的。

    进入配置模式后、进行所有所需的更改、然后写入0x00复位以进入激活模式。

    如果计算机在设备管理器中无法识别 EVM、则很难诊断未检测问题。 器件应在"COM 端口"部分下显示为"EVM"。 此时、我建议更换您的 EVM、请联系 TI store 支持以解决此问题、这样您就可以很快地更换器件。 PC 和 EVM 之间是否有 USB 集线器、如果有、您能否尝试直接连接到 PC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    感谢您的回答。
    很抱歉耽误你的时间。

    n´t 我没有从 TI store 购买 EVM。

    TI store -支持部门让我向我的经销商索要退款。
    n´t 购买日期为2017年6月、他们将根据政策向我退款。


    是否有其他方法可以获得新 EVM 或通过其他方法解决问题?

    感谢您的支持

    此致、

    Marcel